This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:负载调节

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396610/tpsm84624-load-regulation

器件型号:TPSM84624

工具与软件:

大家好、团队成员:

请分享 TPSM84624MOLR 的负载和线路调节。

输入= 4.75V 至5.25V

输出= 3.3V/3A

请分享详细信息和任何报告、请与我们分享。

仅供参考、我们使用了 WEBench、但没有获得清晰的数据。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的输出电流、输入电压和输出电压数据、可用于获取线路和负载调节。

    e2e.ti.com/.../TPSM84624_5F00_regulation.xlsx

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    TPSM84624MOLR  我们在1.3MHz 处运行

    输入= 4.75V 至5.25V

    输出= 3.3V/3A

    输入侧2 x 22uF

    输出侧2 x 47uF

    和外部反馈

    请分享模拟负载瞬态详细信息 pdf 报告。

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 https://www.ti.com/lit/zip/slvmcf6上的瞬态模型 来执行该仿真。 请下载免费的仿真器 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 、然后解压缩模型并运行仿真器。

    谢谢!

    Amod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    感谢您的答复。

    我已经尝试了上面提到的方法。 但结果不会生成。  

    我有什么遗漏吗?

    请分享分步流程文档。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    请参阅随附的负载瞬态测试台。 在 startup -> page 1 schematic 下、您将看到原理图。 您可以根据要求编辑组件、还可根据需要更新 IPULSE 电流源规格以更改负载阶跃参数。

    完成后、点击 PSPICE、然后点击"Run"以查看仿真结果。

    e2e.ti.com/.../TPSM84624_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    谢谢!

    Amod