This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:输出电流能力

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399736/tps54824-output-current-capability

器件型号:TPS54824

工具与软件:

您好!

 TPS54824能否承受100mS8.5A 电流?

如何评估降压器件的输出电流能力?

谢谢你

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    TPS54824能够处理高达 tp 8A 的持续输出电流、但如果不偏离下表(产品说明书第5页)、则可以进行具有更高电流的短暂突发:

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    感谢您的答复。

    "短脉冲"是多久?

    我们是否有电流能力的测试结果?

    谢谢!

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    根据数据表中的表6.3、建议的最大 IOUT 为8A。 因此、即使是小幅脉冲、也不建议超过8A。 请在电流达到8A 前使用、如果需要更高电流、请使用额定电流更高的器件。

    谢谢!

    Amod