This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:确认内部 EA 电路

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C40
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391988/ucc28c40-internal-ea-circuit-confirm

器件型号:UCC28C40

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我是深圳 FAE Evan、 我的客户正在设计采用 UCC28C40的反激式器件。

问题是、该误差放大器电路的工作原理如何。  

如果 FB 电压被拉至2.5V 以下、COMP 引脚的最大输出电压是多少。

2.红圈中2个二极管的正向压降是多少

此致、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大 COMP 为~7V、未指定两个二极管的正向压降、这些二极管仅显示为功能说明、不是电路中的实际二极管、而仅表示 COMP 和 PWM 比较器之间的 pn 结压降。 假设两个二极管的电压为~1.5V、即7V-1.5V=5.5V 和5.5V/3=1.83V、这是 PWM 比较器的最大电势输入、但被钳位到1V。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    那么实际的正常工作电压将达到大约7V、对吧? 但是、ABS 最大 值仅为6.3V、是否会导致一些风险?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的、请确保 COMP 电压低于6.3V。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    1.我们发现在开环模式下、不同的 IC 在同一块板上可以达到不同的 COMP 电压、有些为5.3V、有些为5.8V。 基准的结果是什么?

    2.您是否有推荐的方法来确保 COMP 电压低于6.3V?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COMP 通常上拉至 VREF (5V)、这自然会将 COMP 电压限制为 Vcomp<5V。 您测量的 COMP 电压为5.3V 和5.8V。 您能否提供一个原理图来说明 COMP 是如何连接的以及上拉电压是多少?

    Steve