This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:输出电压-略高

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393425/mc33063a-vout---a-little-higher

部件号:MC33063A

工具与软件:

你(们)好

我有关于 MC33063A 转换器的问题。 我们设计了一个降压转换器3V3@60mA 、它运行良好。 然而、我们需要使用同一个控制器 在输出中生成3V3@150mA。 我们的参数为 Vin = 9-30V、Iout = 150mA。 VOUT = 3.3V、VOUT_RIPPLE = 1%(33mV)且 FSW = 50kHz。

导通时二极管两端的电压 Vf = 0.5V

请参阅

Ipeak = 0.3mA => RC = 1 Ω

TON/Toff (Vout+Vout)/(VI_min - Vf - Vf)=(3.3+0.5)/(9-0.5-3.3)= 0.778

TON + Toff = 1/50kHz => Toff = 11.25uS 且 Ton = 8.75uS、这是我使用 VI_min 时的 Ton_max

CT = 350pF

Lmin =(Vin_Min-Vat-Vout)* Ton_max/(IPK)=(9V-0.82V-3.3V)* 8.75uS/0.3A = 143uH。 L= 160uH

CO = ipk/((FSW)*(8Vripple))= 0.3/((50kHz)(8*33mV)= 22.75uF => Co = 22uF

R2 = 18.25K、R1 = 11K => Vout = 3.323

在 PSPICE 仿真和设计测试中、我们得到了满载 Iout = 150mA 时的预期结果

但是、问题出在轻负载(3.3mA)上、电压上升至3.41V。 我们的计算有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres Gomez、

    每个转换器都有最短导通时间、因此在您的设计中、转换器在最短导通时间向输出提供的能量比低输出电流时间内所需的能量多、因此 IC 将增加输出电压、直至达到停止开关的时间。 我建议使用示波器检查输出电压和开关节点、以便更好地了解发生的情况。

    如果您的系统由于出现这种电压上升而无法正常工作、则可能需要添加一些虚拟负载。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     开关节点、它是否意味着开关发射极引脚?

    我建议使用示波器检查输出电压和开关节点、以便更好地了解正在发生的情况。

    我们的系统可以承受这些值、因为它将为 MCU 和某些光耦合器供电。 但我想知道为什么我的精度会提高2.4%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres Gomez、

    开关节点是晶体管、二极管和电感器的连接点。 具体取决于使用的外部晶体管、也就是原理图中的具体点。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte。  

    我可以看到 Ton 略高于我们所需的系统。 通过将 CT 从220pf 降至85pF、我降低了 Vout 误差。 另一个问题是、您知道我如何计算 Ton_max 吗、因为 DS 显示 than Ton 是由 CT 设置的、它是恒定的。 或 ton_max = Vout*TS/Vin_min

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres:

    使用 CT 时、ton_max 应该是计算出的 on、但据我所知、它不是很准确。

    此致、
    Brigitte