工具与软件:
你(们)好
我有关于 MC33063A 转换器的问题。 我们设计了一个降压转换器3V3@60mA 、它运行良好。 然而、我们需要使用同一个控制器 在输出中生成3V3@150mA。 我们的参数为 Vin = 9-30V、Iout = 150mA。 VOUT = 3.3V、VOUT_RIPPLE = 1%(33mV)且 FSW = 50kHz。
导通时二极管两端的电压 Vf = 0.5V
请参阅

Ipeak = 0.3mA => RC = 1 Ω
TON/Toff (Vout+Vout)/(VI_min - Vf - Vf)=(3.3+0.5)/(9-0.5-3.3)= 0.778
TON + Toff = 1/50kHz => Toff = 11.25uS 且 Ton = 8.75uS、这是我使用 VI_min 时的 Ton_max
CT = 350pF
Lmin =(Vin_Min-Vat-Vout)* Ton_max/(IPK)=(9V-0.82V-3.3V)* 8.75uS/0.3A = 143uH。 L= 160uH
CO = ipk/((FSW)*(8Vripple))= 0.3/((50kHz)(8*33mV)= 22.75uF => Co = 22uF
R2 = 18.25K、R1 = 11K => Vout = 3.323
在 PSPICE 仿真和设计测试中、我们得到了满载 Iout = 150mA 时的预期结果
但是、问题出在轻负载(3.3mA)上、电压上升至3.41V。 我们的计算有什么问题吗?