工具与软件:
您好!
我们有一个应用、其中主系统电源由 TPS65988管理的两个端口之一提供。 因此、由于嵌入式控制器(EC)在 TPS65988协商电源时不会启动、因此配置必须来自 SPI 闪存、而不是通过 I2C 直接来自 EC。 我的理解是、应使用提供的 GUI 来创建此配置 bin 文件、并通过 I2C 连接将其刷写到 SPI 闪存。
是否可以一次只更新配置部分和一项设置? 具体而言、我想避免使用 GUI 并生成整个 bin 文件。 我想使用 EC 或单独的配置/配置工具来更新配置部分。 具体而言、我们希望在我们自己的软件中生成 TPS65988配置、然后将其写入 SPI 闪存。 配置数据结构在某处是否可用?
到目前为止、我只能找到 "SPI 闪存 FW update over I2C"指南、但其中仅概述了 SPI 闪存的结构、不包含配置数据结构。 在哪里可以获得这些信息?
谢谢!
Adrian