This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:设置灌电压和电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400072/tps25730-setting-sink-voltage-and-current

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

您好!

我想我完全是对如何设置此 PD IC 的电压和电流输出的误解。

要设置 PD 的输出电压/电流、是否使用分压器是设置 输出的唯一方法? 还是可以使用 MCU 并使 ADCIN1、ADCIN2、ADCIN3和 ADCIN4保持悬空?

标题8.3似乎有点令人困惑、因此8.3.6指出默认行为是使用 ADCINx 电阻分压器、但随后8.3.8至8.3.10讨论了 I2C、但如果我选择使用 I2C 对内部数字内核进行编码、ADCINx 会发生什么情况?

谢谢!

Akshay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    xin li11 说:
    要设置 PD 的输出电压/电流、是否只使用分压器来设置 输出? 还是可以使用 MCU 并使 ADCIN1、ADCIN2、ADCIN3和 ADCIN4保持悬空?[/QUOT]

    配置 TPS25730的输出电压/电流的唯一方法是通过分压器。 这些分频器仅在上电时读取并设置灌电流电容寄存器、从而设置连接 USB-C PD 供电方时 TPS25730将协商的灌电流功率电平。 您不能让 ADCINx 引脚悬空、也不能使用 MCU 通过 I2C 配置电压。

    [报价 userid="58351" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400072/tps25730-setting-sink-voltage-and-current ]]由于标题8.3似乎有点令人困惑、8.3.6表示默认行为是使用 ADCINx 电阻分压器、但随后8.3.8至8.3.10谈到 I2C、但如果我选择使用 I2C 来编码内部数字内核、ADCINx 会发生什么情况?

    TPS25730上有一个 I2C 接口、 但功能限制为 TRM (技术参考手册)中提供的接口。 只有状态寄存器、并且只有一条4CC 命令、没有 I2C 配置控制。

    如果您需要更多的 I2C 控制、则需要使用 TPS25751或类似器件。

    谢谢。此致、

    Chris