This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV710:需要说明

Guru**** 2811435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397242/tlv710-need-clarification

器件型号:TLV710
Thread 中讨论的其他器件:PCA9306

工具与软件:

我在  PROC141E4_RP schematic.in 中看到了 TLV7103318DSET 器件、我对此有疑问。

该 IC 有两个使能引脚、EN2为高电平、因此 OUT2默认提供(VLDO_CSI_1V8)、1.8V 电压将连接到与其连接的所有 IC。

根据我的理解、如果我们需要3.3V 电压、我应该使用 DIP 开关将 EN1引脚输入切换为高电平、并移除 R1241电阻器。 您能否确认这是否正确?

注意:

我们需要 I2C 和 GPIO 以3.3V 运行、因此我需要作出上述澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    器件:TLV7103318DSET

    从原理图中可以看出、EN2始终连接到5.0V 电源、因此  在提供电源时、OUT2将为1.8V。

    当您切换 EN1>=0.9V 时、OUT1将上升到3.3V。

    从原理图中、您将需要移除 R1240或 R1241 (以防止两个不同的电压连接在一起)、并需要为每个输出分别使用一个输出电容(数据表第18页给出了建议)。

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的澄清。

    我需要进一步澄清。 上述 LDO 的两个输出电压都连接到电平转换器(请参阅下图)。 我知道、由于设计的原因、我们可以从 LDO 获取任何电压。 将任意一个电压连接到电平转换器。

    默认情况下、由于电平转换器(PCA9306DCTR、SN74AVC4T245PW 和 TXS0108ERGYR)连接了1.8V、LDO 会启用 OUT2。 现在、电平转换器可实现3.3V 至1.8V 的电平转换。   

    根据我的理解。3.3V 如果我们启用 LDO 的 OUT1、我们还应该移除 R1241电阻器。 在这种情况下、3.3V 电压进入上述电平转换器(PCA9306DCTR、SN74AVC4T245PW 和 TXS0108ERGYR)。  

    我想知道如果我们为输出侧提供3.3V 电压、电平转换是否有效? 因为默认情况下3.3V 连接到输入侧、现在我们在输出侧从1.8V 更改为3.3V。

    谢谢!

    Ramkumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ramkumar:

    您附加的图像分辨率很小、我无法从中确定连接或部件。 您能否为电平转换器电路提供分辨率更高的图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PROC141E4_2800_001_29005F00_SCH.pdf

    嗨、Bobby、

    请参阅第37页

    谢谢!

    Ramkumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    [报价 userid="600838" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397242/tlv710-need-clarification/5349295 #5349295"]我当时明白、由于设计原因、我们可以向任何人提供 LDO 的电压。 将任意一个电压连接到电平转换器。

    这是不正确的。  TLV7103318有两个独立工作的稳压器、当给定 EN1时、OUT1提供3.3V、而当给定 EN2时、OUT2提供1.8V (假设提供足够的 Vin)。

    但我们注意到客户使用了如您所说的该器件、我们可能会在本主题中解释原因

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176624/tlv710-priority-of-en

    因此、即使可能发生电压切换、LDO 本身并不用于切换输出。


    关于电平转换器的工作、我对它的工作不是非常熟悉、如果您告诉我、我可以联系您与这些器件的专家。

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Booby:

    为您提供信息。

    我想知道如果我们为输出侧提供3.3V 电压、电平转换是否有效? 因为输入侧默认连接3.3V 电压、而我们现在计划在输出侧连接3.3V 电压。

    PROC141E4 (001)_SCH.pdf

    随附数据表的第37页中提供了电平转换器电路。

    谢谢!

    Ramkumar。 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    我将该主题分配给另一个团队、他们可以在电平转换器和器件 PCA9306DCTR 方面为您提供更好的帮助。

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    如果我正确理解、Vref1和 Vref 2都将具有3.3V 电压。遗憾的是、器件将无法正确偏置、因为 PCA9306的9.2.1数据表阐明 Vref2至少需要 Vref1 +0.6V 电压。请注意、这是 Vref 要求。 但是、输出引脚可以被拉至另一个3.3V 电压、而 Vref2 至少可以是 Vref1 +0.6V

    您还可以看到数据表的8.1.5是一个例外、在这种情况下、不必担心两侧都具有3.3V 电压。  无需担心其他电平转换器的问题。

    此致、

    Michael。