This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:在低压降电压条件下降低输出纹波

Guru**** 2579855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400066/tlv62568a-reduce-output-ripple-when-low-dropout-voltage

器件型号:TLV62568A

工具与软件:

TI 人好

目前我们在4.2V 到3.3V 电压下使用此芯片。

3.9V、那么我们还可以接受降压转换器。  

输出将具有较大的纹波电压。

根据数据表7.3.1 100%占空比低压降运行、我们计算出的最小输入电压为3.4V。

那么、您能为降低输出纹波电压提供一些建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    我无法在 EVM 上重现您的发现。

    请提供准确的原理图和在3.9V 输入电平下看到高纹波的负载条件。

    获得一个示波器图也会很有帮助、该图详细显示输入和输出电压。

    此致、

    SEPP