工具与软件:
下午好!
我设计了一个使用 三个 TPS22992RXPR 控制3个电源轨的电路
外部系统设计人员建议使用这些元件。
VDD_SW 和 DVDDLO_SW 将同时置为有效。 电源轨所需的操作(电压/电流)为:
PS_VDD_SW (0.8V/PS 16mA)和 PS_DVDDLO_SW (1.8V/V 1.6mA)以不同的速率斜升、从而同时实现稳定。 我的要求是、上升速度不低于100us。
然后、DVDD_SW 将被置为有效以使 DVDD_BATT_PS (3.3V/600uA/ 10mA)通电。 它还必须至少花费100us 才能上升
我已经附上了原理图和 BOM。 带有 J 参考标识符的单引脚器件是测试点。 带有 J 参考标识符的两引脚器件是跳线、用于将电源与原型板上的电路其余部分隔离。
如果我可以提供任何澄清信息、请告知我。
谢谢
Frank
e2e.ti.com/.../0336.PowerSupplySchematic.pdfe2e.ti.com/.../8787.BOM.txt