This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128A:UCD3138

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC29002, UCD3138128, TIDA-00653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399822/ucd3138128a-ucd3138

器件型号:UCD3138128A
主题中讨论的其他器件:UCD3138UCC29002UCD3138128TIDA-00653

工具与软件:

大家好

我还对使用 UCD3138 IC 设计具有以下主要特性的隔离式直流/直流升压转换器感兴趣:

最小输入电压100 Vdc、

最大输入电压140 Vdc、

最大输入电流18A;

输出电压600 V 直流、

输出电流为3.5A

总输出功率2kW。

我最感兴趣的是、要知道 UCD3138 IC 是否具有"有源电流共享"功能、这样我就可以并联多个2kW 模块、从而提高输出功率。

非常感谢。
詹卢卡"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gianluca:

    是的、UCD3138x 器件具有有源电流共享功能。 该功能基本上意味着 UCD3138中已经集成了负载共享控制器、如 UCC29002。 UCD3138128是80引脚变体、因此能够直接并联控制多个级。 尽管 TIDA-00653是非隔离的、但却是一个很好的示例。 在 TIDA-00653中、单一 UCD3138128直接并行控制4个不同的降压/升压级、从而提供高功率。 高级系统如下所示:

    如果您对一项感兴趣  隔离式 直流/直流转换器、那么您可以使用 LLC 或 PSFB。 LLC EVMPSFB EVM 都 具有 ISHARE 引脚、可使您与其他模块共享负载。 请参阅 LLC EVM 原理图的下面屏幕截图。 您还可以查看我们的 PMP40586 1kW LLC 转换器参考设计。 您可以根据自己的需求扩展此设计。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Jonathan

     感谢您的提示和及时的帮助。

    我将下载您推荐的文档、并从中开始开发电路板。

    如果需要进一步的帮助、我会再次与您联系。

    祝你度过美好的一天!
    詹卢卡"