This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22991:断开电源时快速输出放电

Guru**** 2631745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22995

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394042/tps22991-quick-output-discharge-when-power-is-disconnected

器件型号:TPS22991
Thread 中讨论的其他器件:TPS22995

工具与软件:

您好!

我想确认快速输出放电电路是否曾 在输入功率下降时被激活。 我的客户有一个降压/升压电路、在断开输入电源时放电时间过长、我希望采用 QOD 的电源开关可以帮助解决这个问题。 也欢迎其他想法!  

ON 引脚上的分压器是否可以帮助短时间启用 QOD? 看起来上升沿为0.8V、下降沿为0.35V。  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    器件开启时不会触发 QOD。 在 Vin 与引脚控制之间使用分压器的解决方案应该有效。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arush、我不确定这在这个想法上做一些数学运算后是否效果很好。  

    由于 在器件关闭时不会触发 QOD、因此分压器将设置上升和下降阈值。 ON 引脚的上升阈值为0.8V、下降阈值为0.35V。 因此 对于3.3V 输出、我们可以使上升阈值跳变并在3.2V 时开启、例如在 VIN 和 GND 之间的 ON 引脚上产生1:4的电阻分压比。 这意味着当电源开始下降时、器件将在低至1.4V (4:1比为0.35 * 4)时关断、并将输出驱动为低电平、直到 VIN 上的电源降至1.0V 以下并且器件将关断。 因此从本质上讲、QOD 将仅在 VIN 下降电压为400mV 时将输出驱动为低电平。 感觉这可能还不够。

    是否有您认为效果更好的切换产品?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    将在终端应用中具有单独 Vbias 和一个选项的负载开关。 TPS22995等器件具有 QOD 和独立 Vbias。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    好主意。 为了进行仔细检查、我们可以二极管阻止 VBIAS (使肖特基二极管的偏置电压低)、然后将 VIN 和 ON (通过电阻分压器)连接到我们要传递的电源。 然后、当输入电压下降时、输出将被禁用、而 VBIAS 仍可用、从而启用 QOD。

    有道理?

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我没能回答。 我对此深表歉意。

    是的、您提到的内容是合理的。 我们将必须检查要使用的压降和电阻比的确切细节、但这应该起作用。

    此致、
    Arush