This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:LM51551QDSSRQ1和 LM76202QPWPRQ1

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551-Q1, LM51561-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399743/lm51551-lm51551qdssrq1-and-lm76202qpwprq1

器件型号:LM51551
Thread 中讨论的其他器件: LM51561-Q1

工具与软件:

大家好、我是 Magna Powertrain 的安全硬件工程师。

在我们的项目中、我们使用了 LM51551QDSSRQ1和 LM76202QPWPRQ1集成电路、我们想获取更多有关某些原因失效影响的信息。

您能否为我们提供这两个 IC (FMA、FMEA / FMEDA、故障影响等)的任何安全相关文档?

对我们来说、最重要的是潜在的故障影响、如下面 TI 另一个 IC 的图片所示。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristaki:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM51551-Q1具有功能安全功能、因此我们提供了以下文档:
    https://www.ti.com/lit/fs/snva946/snva946.pdf

    遗憾的是、本文档仅包含两页、并不十分详细。
    同一产品系列中的后继器件 LM51561-Q1是引脚对引脚替代产品、列出了更详细的功能安全文件:
    https://www.ti.com/lit/fs/snva967c/snva967c.pdf
    这可能也有帮助。

    我不熟悉 LM76202器件、因此我建议为该器件设置单独的主题。

    如果还有其他问题、敬请告知。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。