This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22991:IC 路径电感

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388936/tps22991-ic-path-inductance

器件型号:TPS22991

工具与软件:

您好!  

我正在 创建一个培训套件、以培训如何物理测量 PCB 的 PDN、我要做的其中一件事是打开/关闭连接到电源轨的去耦、并查看对频域中电源轨阻抗的影响。 我曾想过将 TPS22991与去耦电容和电源串联、这样我就能打开/关闭去耦。 但我不知道开关对去耦增加了多少电感、我计划将它们与0402电容器配合使用、这意味着如果我添加另一个串联组件、电容器的 SRF 可能会发生变化。但我想知道开关的预期变化频率是多少。  

因此可以回答这两个问题:

TPS22991能够为我的应用提供帮助吗? 如果不能,你可以推荐一个更好的选择

您能给我提供开关可以添加的电感吗?

感谢你的评分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majed、

    Unknown 说:
    1- TPS22991能够为我的应用提供帮助吗? 如果没有、您可以推荐更好的替代方案[/报价]

    您能否分享一下您的应用的大致方框图。 我以前没有接触过 PDN、因此我试图在提出任何建议之前先了解应用要求。 此外、如果您可以共享任何公开可用的资源、这些资源通常有助于了解系统、也会很有帮助。

    Unknown 说:
    2-您能给我提供一下开关可以添加的电感吗?

    在导通状态期间、由于 PowerFET 位于线性区域、因此实际上是一个电阻器。  

    此致、
    Arush

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    当然、这里有一张我要做的大致方框图

    我想使用 TPS22991开关激活/停用去耦电容器。 TPS22991的 S 参数文件很有用、因此我可以将其包含在仿真中、以确定 SRF 的位置、从而了解电容器的有效滤波范围。  

    此致

    马杰德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majed、

    遗憾的是、我们没有任何电源开关器件的 s 参数文件。  

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 TPS22991提供 PSPICE 仿真文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于该器件仍处于预览阶段、因此我必须与负责该器件的 pspice 模型的工程师进行确认。 我会在下周早些时候查看一下 pspice 模型的状态。  

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majed、

    我与团队进行了核实。 他们不会为该器件创建 pspice 模型、并建议在需要时评估 EVM。  

    此致、
    Arush