This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:负载开关是否需要输入电容器? 当 ON 引脚为低电平时、输出电压是多少?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388203/tps22919-do-i-need-an-input-capacitor-for-the-load-switch-what-is-the-output-voltage-when-the-on-pin-is-low

器件型号:TPS22919

工具与软件:

我想在 USB-C 插头上使用一个可插入壁式适配器的负载开关。

我假设适配器具有输出电容、因此在这种情况下、我是否仍需要输入电容器(用于 EMC 合规性或 PI)?

对于我的第二个问题、我是否应该预计 由于泄漏、负载开关的输出电压可能会高达 VIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ansel:

    我错过了该线程。 我想我已经用邮件回复了你关于 Cin 的问题。

    [quote userid="546590" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388203/tps22919-do-i-need-an-input-capacitor-for-the-load-switch-what-is-the-output-voltage-when-the-on-pin-is-low 关于我的第二个问题、我是否应该预计 由于泄漏、负载开关的输出电压可以高达 VIN?

    是否看到有泄漏电流?  

    此致、
    Arush