This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:有关 FET 电流限制和保护的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399959/bq25750-question-about-fet-current-limits-and-protection

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!

在链接的有关浪涌电流的 BQ25750常见问题解答中、我们提到了"BQ25750具有内置保护系统、可在电源路径切换期间监控通过 ACFET 和 BATFET 的电流。 如果流经 FET 的电流大于8A"、则 BQ25750将关断 ACFET 或 BATFET。 我浏览了 BQ25750的数据表、但找不到任何有关该限值的信息。

我的问题是:

1.此限制是否始终有效? 或者仅在较短的时间内、BATFET 或 ACFET 正在开关。

2.是否可以通过外部电阻设置或寄存器修改此限制?

3.数据表中是否提及该限值? 如果是、哪一部分?

链接的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391181/faq-bq25750-what-do-i-need-to-know-about-the-bq25750-power-path-switchover 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant:

    此限制仅在 BATFET 和 ACFET 开关时适用。

    2.此设置不能由寄存器修改。 您可以在 ACFET 和 BATFET 的栅极驱动上安装 RC 滤波器、这会减慢这些 FET 的导通速度。

    3.我们正在努力将其添加到数据表中。

    此致、
    埃森·加洛韦