This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:14S2P、14S3P 等、和备用电源

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398274/bq25756-14s2p-14s3p-etc-and-alternative-power-sources

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件:BQ25750

工具与软件:

我们正在为移动机器人、类人机器人等设计主要的"载体"(NVIDIA Orin Nano/NX 等 AI Core)系统。  机械功率来自14S Lion 电池组、由于工作容量、它们很可能是平行链(每条链约250Wh、因此为14S2P [500Wh]或14S3P [750Wh}等)。  "载体"卡*也*连接到电动自行车包,用于移动、无连接的操作。

在启动和配置以及夜间恢复期间、USB-C 电源不仅可以运行主载波(而不是传动器/电机)、还可以为电动自行车电池组充电。

因此、下面几个问题:

1) 1) BQ25756或 BQ25750是否适合为多链(并联)电池组充电?

2)保护装置(如 TPS2663x)是否适合保护*carrier*(不是执行器/电机)不受接线错误和"热"连接的影响(例如,在充电电池组中交换时)?  它是否与充电功能兼容? (这是必要的,因为我们的目标市场的大学实验室与传入的学生有限的实际经验,避免吹昂贵的设备)。

3) 3) BQ2750是否能够适应不同的功率输入条件(例如来自60W/100W USB-C 的"较慢"充电和来自250W+直流"壁式"的"较快"充电)?

一如既往地不断超越极限、

特雷西·霍尔

Chief Dreamer

梦想与逻辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tracy、

    1.插入 BQ25756/BQ25750时、电池组需要具有相同的电压。 如果这些电池组的电压相同、则可以实现。

    2.我认为您需要一个电池监测器来保护电池组。 您是自己制作包装、还是从现货中取出包装? 如果您愿意、我可以加入电池监测团队。

    3.是的,这是可能的。 您将需要一个 MCU 来告诉 BQ25756/BQ25750正确的充电参数。 我们还提供了适用于100W USB-C 充电的参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP41062

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1."相同电压",我不得不假设您的意思是相同的化学成分/长度的链,而不是相同的充电启动(即,将一个14S 耗尽的电池组更换为36V 电压,用一个14S 电池组在56V 电压下充电也可以...)

    2.我们希望获得现成的,但它取决于机器人/类人机器人实际使用中尚未完全特征化的功率曲线-我们希望*像*包提供*至少* 1小时的操作.....  在任何情况下、我们都将从现有供应商处购买(可能定制)产品包、然后进行 DIY、以便我们指定监控需求-我将向您推荐 TI...

    3.我会回顾一下参考设计... 我不认为 Altium 设计文件可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tracy、

    1.我想我不明白这里充电的电池。 您能为我澄清一下情况吗? 您是要并行为多个电池组充电、还是要分别用不同的电池节数为不同的电池组充电?

    2.感谢这里的澄清。

    3.我没有该部件的 Altium 设计文件。 但我具有 BQ25756 Design_Files 的 Altium 设计文件:BQ25756EVM_EVM.zip

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这里有两个独立的操作:
    1.a. 14SnP 电池组在线充电(即不移动和/或代码开发)
    1.b. 多个14SnP 电池包(独立充电器上未使用/在线的电池包、然后按需更换)、因为 USB PD 将花费相当多的小时为14S1P 电池包充电、更不用说14S2P、14S3P 等  希望 USB PD 能够维持系统并允许(外部充电)电池包交换。

    3.感谢文件-我已经在 PDF 原理图和 BOM 中实施了,但额外的验证更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tracy、

    感谢您告知我有关电池布置的信息。 BQ25756应该适用于此应用。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦