This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:Ucc28711

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399010/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711

工具与软件:

您好!

我对控制器有一个问题、即输出将受到某种保护、但一旦我关闭交流输入、在我第二次希望输出在放电至零之前出现。 我将在 NTC 引脚中得到一种方波脉冲。 可能是什么原因。

如果您能帮助我解决这个问题、将会非常有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Cs 电源、

    感谢您联系我们。

    请探测是否发生了任何输出过压情况。 数据表的第12页显示了关断的潜在原因。 对于 OVP、我建议检查 AUX 绕组、而不是 Vs 引脚。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    在 AUX 波形上、我观察到有一个70V 的负尖峰。变压器匝数为初级18、次级5、辅助4匝。 输出为24V。 这是否会影响 VS 引脚、因为一段时间后、Vs 引脚阻抗变为106欧姆、Vs 的分压器 R1为110K 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出将受到保护。 就像这样,我们换了一个新的,同样的事情也发生了,两个 IC 都损坏了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Cs 电源、

    当然、如果 Vs 引脚上的尖峰高于绝对最大额定值、则会损坏 IC。 由于也会触发 OVP、因此我会怀疑变压器是否存在可能导致此效应的过度漏电流。

    此致、

    Harish