This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:LMG3422R030 DS 电压振铃

Guru**** 1913320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399046/lmg3422r030-lmg3422r030-ds-voltage-ringing

器件型号:LMG3422R030

工具与软件:

当我使用 LMG3422进行  逆变器的半桥开关时、 当 GaN FET 导通时、DS 电压中会出现显著的过压振荡。 下面是我的应用原理图和 DS 波形。 这可能是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您图像中的蓝色波形是低侧 GaN 器件的漏源电压。 似乎正常波形在0-7V 之间切换、振铃略高于1V。 请确认我的假设是否正确。

    此外、您能解释一下如何测量该波形吗? 我们建议客户使用尖头与桶形探头方法来测量开关节点电压、以确保示波器具有非常紧密的接地环路。

    谢谢!

    Zach  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题、LMG3422的压摆率 现在过高了。