This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:查找输出噪声频谱

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397675/tps65400-q1-looking-for-output-noise-spectrum

器件型号:TPS65400-Q1

工具与软件:

您好!

我们有一个汽车应用、由于 TPS65400-Q1符合我们的所有规格、因此正在考虑采用该器件。

但是、我们需要了解当器件配置为从5V 降压到3.5V 时的噪声频谱、消耗0.75A 的电流。

我们需要这些信息、以便设计一个位于转换器输出之后的滤波器。

您能否提供类似负载条件下输出噪声频谱的任何见解/图/数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    请让我检查您的问题、并在这些天与您联系。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    当您说输出噪声频谱时、您能否说明您希望我们提供哪种波形? 您是指输出噪声密度与频率间的关系? 我建议您可以订购 EVM 板从而获得测试结果。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    是的、我要寻找的是输出噪声密度与频率间的关系。