请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400-Q1 工具与软件:
您好!
我们有一个汽车应用、由于 TPS65400-Q1符合我们的所有规格、因此正在考虑采用该器件。
但是、我们需要了解当器件配置为从5V 降压到3.5V 时的噪声频谱、消耗0.75A 的电流。
我们需要这些信息、以便设计一个位于转换器输出之后的滤波器。
您能否提供类似负载条件下输出噪声频谱的任何见解/图/数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们有一个汽车应用、由于 TPS65400-Q1符合我们的所有规格、因此正在考虑采用该器件。
但是、我们需要了解当器件配置为从5V 降压到3.5V 时的噪声频谱、消耗0.75A 的电流。
我们需要这些信息、以便设计一个位于转换器输出之后的滤波器。
您能否提供类似负载条件下输出噪声频谱的任何见解/图/数据?