This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:ANYOUT 动态更改

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV777, TPS7A47
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399735/tps7a47-anyout-on-the-fly-change

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件:DRV777

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望完成 ANYOUT 即时配置、请参阅我们的 sbva035a 应用手册。

我们将使用 I2C 扩展器来控制 ANYOUT 引脚、客户想知道他们是否可以使用简单的 DRV777来进行控制?

由于 DRV777、输出引脚有一个高达 COM 的二极管、如果我们的 TPS7A47可以使用的话、此功能并不是完全悬空的?

谢谢

此致

妈呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这对于生成 I/O 信号是可以接受的。 我不清楚您打算如何连接这些输出来控制 TPS7A47、以及为什么需要 I2C 功能(来自扩展器板)。 请提供一个示意图来展示您建议的连接和控制方法、以便更准确地做出回应。

    感谢您发送编修

    Ishaan