This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:反馈电阻器选择

Guru**** 2522520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393154/tpsm33625-feedback-resistor-selection

器件型号:TPSM33625

工具与软件:

这里有几个问题。

1、方程需要跟随5k < Rfbt//Rfbb <= 10K 的原因是什么?

2.在应用中、表7-1中建议 Vout = 1.2V、Rfbb=10K 且 Rfbt=2K。 但是、如果为 Rfbt 选择了1.6K、则是否有副作用?

3.在表7-1中、建议在 Vout=1.2V 和 Fsw 的条件下使用200uF。 但现实中存在 PCB 尺寸一致性。 它的尺寸似乎是200uF。 是否有与此 Cout 确定相关的公式或曲线?

4.客户希望使用 TPSM33625进行低于 I/O 规格的设计。 如何选择和设计 Fsw 和 Cout? 这适用于交流逆变器应用。  

VIN = 5V

3.3V/3.3V 300mA

1.2V/ 200mA

1.3V/ 450mA

2.5V/ 150mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    1. TPSM33625器件会检测反馈电阻值、从而确定需要处于固定 VOUT 模式还是可调 VOUT 模式。 满足公式1有助于器件确定该公式的最优值。

    2.为您的客户选择50kOhm 的 Rfbt 和10KOhm 的 Rfbb 可能会更好、因为这样的公式1将等于8.333KOhm。

    3.数学计算的方式,所需的 VOUT 越小,所需的 COUT 就越多。 该值以高速率增加、因为分母上的 VOUT 项。

    您的客户可以在 EVM 上测试其解决方案以查看其是否可擦除、这可能是值得的

    Cout 公式:

    https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf

    EVM:

    https://www.ti.com/tool/TPSM33625EVM

    4.可以使用您发布的图表中推荐的 fsw 和 cout。 同样、对于较小的 VOUT 值、如果客户希望其解决方案的 COUT 低于建议值、则应在 EVM 上对其解决方案进行鉴定。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题1、我们想知道表7-1 (何时)为什么不遵循  5K < Rfbt//Rfbb <= 10K 的公式

    例如、在7-1中、当 VOUT = 1.2V 时、RFBB = 10K、RFBT = 2K。 RFBB//RFBT = 1.67K Ω。 超出了 d/s 的范围、对吧? 在 Webench 中、它也超出了建议范围。 您可以帮助说明一下吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能对此问题提供帮助吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    对于 DS 中列出的条件、我们需要恒定的10k Ω RFBB。 表列出了1.0V - 15V 的较大输出电压范围。 如果 RFBB 值恒定为10k、我认为没有一个 RFBB 值能够满足 Rfbt//Rfbb <= 10K。

     '
    我们确实验证了 DS 中列出的值确实起作用、但是如果您计划偏离 DS、TI 建议您遵循 Rfbt//Rfbb <= 10K、以便您的器件按预期运行。