This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6:阻焊层检查和最大电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168, LMR36506, LM5169, LMR38010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398534/tpsm365r6-solder-mask-layer-check-and-max-voltage

器件型号:TPSM365R6
主题中讨论的其他器件:LMR36506LM5169LMR38010、LM5168

工具与软件:

您好!
我从 TI 网站下载了上述器件封装。 阻焊层是否正确?
我是否应该为焊盘完全启用掩模切口?
它是否可以用于 Vin=60V 和 Vout=5V 的600mA 条件? 在这些数字下、热性能如何?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    阻焊层正确、我认为您不需要修改该层。

    您应能够在工作条件下利用此器件、而且我不希望在输入电压为60V 时热性能会超过器件限制。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    webench 会显示这些值。 有没有低热输出的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该在 LMR36506中寻找更好的热性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    该模块温度较高的原因是 IC 中包含电感器。 该转换器具有外部电感器、可降低 IC 结温。 如果热性能非常重要、我建议采用 LMR36506。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:
    类似规格的任何其他选项? 我需要60V 到5V、500mA。  
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saero:

    您还可以查看 LMR38010、LM5168/LM5169。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Richard