This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:当电池不处于设计满电压时、BMS 显示100%电量

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398242/bq40z50-r2-bms-showing-100-charge-when-battery-is-not-at-design-full-charge-voltage

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO、BQ34Z100

工具与软件:

我有一个使用 BQ40Z50并配有10Ah 4S 电池的定制 BMS 系统。 我已经编程了 BQ 芯片、将12.8V 作为可能的最低电压、将16.8V 作为最高充电电压。 最初测试时、这两个电压可以很好地与0%和100% SOC 匹配。 但是、随着时间的推移、我们注意到、一些 BMS 将15V 识别为100%、而其他 BMS 将14.5V 识别为0%。 原因是什么?我们该如何解决? 我假设它与先进的充电算法有什么关系、但还不完全确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Parker、

    蓄电池的终止电压和标称电压是否分别为12.8伏和16.8伏? 当您在 bqStudio 上设置自定义终止电压时、可能会发生这种情况。 您能否向我们发送有关电池的 gg 文件和数据表?

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth。 感谢您的快速响应。 终止电压设置为12.8V、设计电压设置为14.8V。 我是否应该将设计电压设置为16.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、这些值是否准确? 数据表通常有一个终端电压和一个设计电压、通常期望将这些值输入到 bqStudio 中。 在某些情况下、用户输入自定义终止电压以不同的值显示0% SoC。 这需要额外的步骤来补偿终止电压的变化。 您能向我们发送电池数据表以进行确认吗?

    ti.com/lit/an/slua948/slua948.pdf

    本文档介绍了如何将端接电压更改为不同于数据表的值。 这将涉及改变储备容量以补偿终止电压的变化。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我对电池的所有了解: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-graphene-professional-10000mah-4s-15c-lipo-pack-w-xt90.html
    我不知道它使用的是什么电池-我可能需要联系制造商来找出这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Parker、

    该电池组似乎不允许访问单个电池、而这是40z50所必需的。 如果是1s 电池组、您可以将其他输入短接到电量计、但由于这是4s 电池组、因此电量监测计必须考虑电池组中的每个单独电芯。  您可以使用 bq34z100、它考虑的是整个堆叠、而不是单个电池。 使用34z100可能会导致单节电池监控丢失、因此还必须确保各节电池平衡。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个平衡连接器输出-我可以独立访问每节电池的电压以及 TOS 电压。 我实际上围绕这个芯片设计了定制的 BMS PCB、并且已经通过这个芯片完成了成功的学习周期。 电池组目前正在使用-我们只是遇到了这个小问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    如果可能、您能否与电量计设置的.gg 文件一起共享一个15V 被识别为100%、14.5V 被识别为0%的日志文件? 这将使我们能够更深入地了解目前电量监测计内正在发生的情况。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony。 由于我目前不在镇上、我将无法再获得2周的日志文件。  如果固件可用于任何用途、我可以访问已编程到板上的固件的.srec 文件。 有任何机会,我可以在2周内联系你,当我回来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我们可以看看.srec 文件、但是该日志文件对于我们找出根本原因更加有效。 我将打开该主题、以便在您回来后可以与我们联系。 谢谢!

    此致、

    Anthony Baldino