Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO、BQ34Z100
工具与软件:
我有一个使用 BQ40Z50并配有10Ah 4S 电池的定制 BMS 系统。 我已经编程了 BQ 芯片、将12.8V 作为可能的最低电压、将16.8V 作为最高充电电压。 最初测试时、这两个电压可以很好地与0%和100% SOC 匹配。 但是、随着时间的推移、我们注意到、一些 BMS 将15V 识别为100%、而其他 BMS 将14.5V 识别为0%。 原因是什么?我们该如何解决? 我假设它与先进的充电算法有什么关系、但还不完全确定。