This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTR08060W:稳压器输出问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620, TPSM8A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398173/ptr08060w-voltage-regulator-output-problems

器件型号:PTR08060W
主题中讨论的其他器件:TPSM843620TPSM8A28

工具与软件:

我正在尝试使用开关稳压器 将12V 直流降至2V 直流、但根本无法实现这一点(即使未连接负载)、并且会输出一个在0.6V -> 1.6V 之间随机变化的电压、有时会振荡、有时会稳定地处于不正确的电压之一、有时会开始工作(输出2V 的电压)、但随后会随机停止。 无论行为是否正常、稳压器其他引脚上的电压都是恒定的。

当我打开它时、稳压器保持在2V 的电压有一点时间、然后开始线性降低到大约1.95V、然后开始随机行为、这感觉像是与发热有关、但稳压器根本不会很烫?

如果有任何帮助、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否遵循了 表3中推荐的输入/输出电容器?  

    我看到一个 FET 连接到了 GND、我认为您超出了器件负载。 移除 FET 并仅使用正常的电阻负载进行调试  

     该器件非常旧、您在看一些新器件吗? 您可以使用 TPSM843620等。   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    我将按照建议使用 Panasonic 330uF 电容器、是的、

    我将 FET 替换成了1k 的电阻器、并获得了稳定的1.95V 输出、这对于我的问题意味着什么(最重要的是、我也得到了开路下的不稳定性)?   

    我还将介绍一下 TPSM843620

    谢谢!

    Dipesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dipesh:

    Tahar 将在下周回复。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    使用1K 电阻器可以实现稳定的 VOUT、这意味着 FET 产生不稳定的负载并影响器件调节。

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tahar,我正在使用 Arduino PWM 信号来打开和关闭门,这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dipesh 您好!  

    我建议查看具有更好控制器的新器件。 TPSM843620应能满足您的需求。 请获取一个 EVM 并在您的系统中尝试。   另一个选择是 具有更佳瞬态的 TPSM8A28/9。  

    谢谢!  

    Tahar