This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ40Z80

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758, BQ25750, BQ25756, TPS25751, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393928/bq25750-bq40z80

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756TPS25751BQ40Z80、BQ25758

工具与软件:

您好、TI:

我正在寻找电池管理系统与充电器是连接到 USB,电池是 LiPo 6S, 22000 mA , 2001,我将充电电池1C 速率. 请告诉我 BQ25750是否合适、或者您可以推荐我其他选择。

我的 BMS 还需要将平衡和电量监测计功能与电池监测和保护功能结合使用。 电量监测计和电池监测器将位于系统侧。

要使用的电池低于一个:

lipobattery.in/tattu-22-2v-25c-6s-22000mah-lipo-battery-with-as150-xt150-plug.html

除了电池是主要的电源、我还需要工作频率为16V/10A、+15/5A 和-15V/5A、5V/5A 和3.3V/5A、24V/5A 的低功耗直流/直流转换器。 请为其提供合适的器件和 EMI/EMC 指南建议。

您也可以通过聊天与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    我认为 BQ25750或 BQ25756是最佳搭配。 我推荐 BQ25756而不是 BQ25750。 BQ25130的传统电源路径对您的应用没有帮助。 BQ25750和 BQ25756都具有20A 的最大充电电流。 为了获得更高的充电器电流、您可以并联运行2个 BQ25756 IC。

    我们针对 TPS25751 USB 控制器和 BQ25756制作了参考设计、可能会有所帮助。 您可以在以下位置找到该参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP41062

    如果您有关于 BQ25756的任何问题、请告诉我。 我将此主题分配给电池电量监测计团队、以推荐电池电量监测计。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能告诉我为什么传统电源路径不起作用吗、我不理解、我的应用是电池将在大部分时间为系统供电、但当将 USB 插入电池充电器时、系统由 USB 输入供电。 我要强调的另一点是、我的系统可能处于休眠状态多年、然后系统将开始部署、在休眠期间、电池将为监控电池和其他系统参数的主要外设供电。 非常感谢您的宝贵意见。

    我期待收到电池电量监测计团队的来信  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    bq40z80最适合您的应用。 我会将其重新分配给充电器组、以回答您的后续问题。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    使用传统电源路径时、当检测到良好的电源时、VBUS 直接连接到 VSYS。 但是、BQ25750不能限制该电流。 如果您的系统负载在插入时过高、USB 电源适配器可能会崩溃。

    对于 BQ25756、所有电源都将流经转换器并进入电池+系统负载。 借助此设置、充电器可以调节输入电流、并确保 USB 适配器不会崩溃。

    如果这有道理、请告诉我、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan、

    除了以上建议、您可以为我推荐适合我所需电压的好直流/直流转换器、或者您是否可以将此情况转移到直流/直流转换器组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumeet:

    我将转到直流/直流转换器组。

    顺便说一下、如果您需要直流/直流转换器的 I2C 控制、可以使用 BQ25758。 BQ25758是一款直流/直流转换器、可在20A 电流下输出0V 至60V 电压。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否将问题范围缩小至直流/直流组、以便我们提供更好的帮助?

    VIN 标称值和最大值是多少? 电流和电压范围? 是否需要过流保护? 是否有任何数字需求(PMBus 和 I2C)? ………………  

    谢谢!  

    Tahar