This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:简单隔离型12S 平衡器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, ISO1641, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399033/bq76952-simple-isolated-12s-balancer

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: ISO1641ISO1640

工具与软件:

我正在设计一个12节电池平衡电路。 我不需要大多数保护功能。 电路只能接入平衡线、"大功率"线不能进入 PCB。

我想如果我只是在配置中禁用大多数保护功能、BQ76952可以正常工作?

由于电势不同、平衡电路需要与主 MCU 隔离。 我想 I2C 到 ISO1641、然后是一些用于唤醒/关断信号的光耦合器。 如果可以通过光电信号唤醒电路、则 ISO1641可从 REG1或 REG2取电。

将 TS2连接到 RST_SHUT 并使用单个光耦合器将其下拉、或者使用弱上拉至 PACK+、是否安全?

OPTO 未激活-> RST_SHUT 高电平、器件进入关断状态。 光电有效-> TS2低电平、并且器件唤醒。

或者或许使用两个 OPTOS 会更安全、一个用于一个? 在这种情况下、我可以使用 LD 而不是 TS2来唤醒吗?

我还会遇到其他缺陷吗? :)大多数示例电路都启用了保护功能,并无隔离地连接了 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teemu、您好!

    表16-3端接未使用的引脚 在中 BQ76952数据表建议在计划不使用某些引脚时应采取的措施。 根据 表16-2启动顺序和时序 在数据表中、您可以将 TS2引脚拉至低电平以唤醒器件、然而、在具有关断模式可用时处于活动状态不是一个好主意。

    其他注意事项:

    1. 一些用户最终会卡在器件的软关断模式下。 请参阅 BQ769x2软关断常见问题解答如果出现该情况。
    2. 如果您计划使用 ISO1641、如果我们的器件决定进行时钟延展、则它与 MCU 的通信可能会出现问题、因为 ISO1641 只有单向时钟。  

    此致、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我不知道 BQ76952使用时钟延展。 我将使用 ISO1640。

    我了解软关断。 但我仍不确定最简单的方法是哪一种可以确保在 MCU 侧断电时关闭 BQ76952、然后在 MCU 唤醒时可靠地唤醒 BQ76952? 此外、如果 ISO1640由 REG1供电、则在稳压器工作之前不会进行通信。

    在运行时、MCU 会保持 GPIO1上升、从而使 RST_SHUT 为低电平。 当 MCU 断电时、上拉电阻 R212会将 RST_SHUT 拉至高电平、1秒后将进入 SHUTDOWN 模式。 是否可以保证 REG1保持启用足够长时间、以便器件可靠地进入 SHUTDOWN 模式?

    当 MCU 唤醒时、它使用 GPIO2拉 TS2来唤醒器件。 对吗?

    最初我想只使用一个光耦合器、就像这样:

    将同一信号连接到 RST_SHUT 和 TS2。 添加了二极管 D32、以便在稳压器断电时 TS2的弱上拉电阻不会泄漏到 REG1中。 我认为这也应该是可行的,但如果有什么问题,就没有什么可以操纵的余地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teemu、您好!

    在关断过程 初始化之前、REG1不会关闭、因此它将保持足够长的时间以使器件可靠地进入关断状态。

    TS2引脚被拉至低电平、或者 LD 引脚被上拉以退出 SHUTDOWN 模式。  有关关断模式的更多详细信息、还可以参阅BQ76952关断模式常见问题解答

    此致、
    Alexis