This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282EVM-335:UCC27282EVM-335

Guru**** 2382610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, UCC27282, UCC27282EVM-335, LMG1205
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399839/ucc27282evm-335-ucc27282evm-335

器件型号:UCC27282EVM-335
主题中讨论的其他器件:UCC27282LMG1205、LMG1210

工具与软件:

在使用此评估板时、UCC27282芯片上热连接到较大 GND 平面的散热焊盘似乎不足以散发芯片内产生的热量。 我必须用外部风扇来让芯片保持更低的温度。 我损坏了第1个评估板、但没有为芯片提供气流。 此芯片正在驱动2个 MOSFET IRF510、其输出连接到1:9变压器、低通滤波器和50 Ω 负载。 开关频率为7MHz。 我使用 EN 输入以40%的占空比对 RF 脉冲。

您是否认为我需要为 UCC27282提供更好的散热、如何?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您就有关 UCC27282的问题联系 TI。

    UCC27282EVM-335旨在用于测试驱动器的特性、它本身不是功率级。 但是、针对您的应用、您可能会超过驱动器的热限制。 请查看此有关最大工作频率的常见问题解答。

    [常见问题解答] UCC27282:如何计算半桥栅极驱动器的最大工作频率

    对于7MHz 开关频率、如果您无法管理 UCC27282的热性能、您可能需要考虑采用 LMG1205或 LMG1210的 GaN 功率级。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 William 的快速响应和电子表格计算。

    我认为7MHz 是可管理的、因为我可以使用具有低 Qg 的 MOSFET。 我仍然想向此芯片添加某种散热、以实现更高的可靠性。

    您是否建议如何在此封装中添加散热器? 您是否认为 TI 在不久的将来可以提供热阻低得多的不同封装的此芯片?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我之前没有给栅极驱动器添加散热器、但经过一些搜索后发现、Fischer Elektronik 的部件号示例是 ICK SMD A 8 SA。 连接到驱动器时、有导热环氧树脂、3M 制成导热胶带。 这样做时、我要小心散热器不会靠近栅极驱动器上的高压引脚。

    至于具有较低热阻的驱动器、UCC27282采用的 DRC 封装是我们最低热阻选项之一、因此未来可能没有更多更好的选择来降低热阻。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 William 的快速响应和建议。

    再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    不客气!  如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    谢谢!

    William Moore