This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP 和 UC2854-UCC EP EP

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818, UC2854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399838/ucc2818-ep-ucc2818-ep-and-uc2854-ep

器件型号:UCC2818-UCC2818 EP
Thread 中讨论的其他器件: UC2854B-UC2854、EP、UCC2818

工具与软件:

您好、TI 团队

我想知道在这些 PFC IC (UCC2818-PFC 和 UC2854-PFC EP)中、在输入频率为360Hz 至800Hz (输入电压为115Vrms)时、哪个 EP 的输入电流小于5% THD?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rahamadullah  

    实际上、 UCC2818-THDi 和 UC2854B-PFC EP 控制器都能够在宽范围航空电子设备输入频率下实现小于5%的 EP。
    (EP 版本的 UC2854只有"B"后缀版本。)

    UCC2818和 UCC2854已成功应用于航空电子设备应用数十年。  在800Hz 输入下达到小于5%的失真更具挑战性、但也可以在高负载水平下实现。 具体而言、 只要电感器电流在 CCM 下运行、就可以保持低位、但在电流变为 DCM 时、THD 会迅速变差。
    电流纹波越低越好。  这意味着电感更高、它是一个更大、更重的器件。

    但在较轻负载(与全功率相比)下具有低 THDi 更具挑战性、可能需要采取出色的设计措施来保持。   
    但是、使用金属合金粉芯的摆动扼流圈设计可在最大负载下实现更高的纹波、在较轻负载下实现更小的纹波。

    此致、
    Ulrich