This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:射频噪声问题。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, BQ24296MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399190/bq24296m-rf-noise-issue

器件型号:BQ24296M

工具与软件:

你好。

我们使用 BQ24296M 的产品存在射频噪声问题、该问题会在868/BQ246M 下对我们的射频子系统产生显著影响915MHz。
当开关转换器进入连续电流模式时、BQ24296M 的射频噪声开始产生。

看起来同步开关转换器工作不正常。

开关过程具有较长的死区时间。 LSFET RDS on 相对较高。

我怀疑这会导致非同步转换器的典型射频噪声。
e2e.ti.com/.../bq24296m-emi-issue-during-pmic-switching 中提供了设计说明

该主题的建议确实将噪声降低了3-5dB、这是不够的。

您能否建议如何进一步降低射频噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    TI 仍然建议使用列出的3种技术来减少您链接的上一个线程中共享的 EMI。 您能否帮助分享有关您具体实施哪些措施来降低3-5 dB 的噪音的更多详细信息。  

    [quote userid="618830" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399190/bq24296m-rf-noise-issue 您能建议如何进一步降低射频噪声吗?

    我唯一的额外建议是尝试在 VBUS 输入端添加 EMI 磁珠、以进一步抑制噪声。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett。 您还能谈谈关于非同步开关的问题吗? 这是预期行为吗?

    BR、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Vasyl、  

    BQ24296M 是一款同步降压转换器、因为它具有集成式 LSFET (在数据表第15页的功能方框图中表示 Q3)。  

    开关期间的死区时间应确保两个开关 FET 不会同时导通、从而防止击穿。  

    下面是 BQ24296MEVM 电路板上 SW 节点的波形、如您所见、死区时间在合理范围内、与您观察到的相同。  

    此致、

    Garrett