This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854A:电流检测电阻选择

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UC3854A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399803/uc3854a-current-sense-resistor-selection

器件型号:UC3854A
Thread 中讨论的其他器件:UC3854

工具与软件:

我们将基于 UC3854构建电路。 最大20A 的输入电流将导致 电流检测电阻上的大量耗散。

通常对于较小的转换器 、会使用金属膜或线束、但我知道其中一些电阻器可能不一定是"非电感"电阻器、因此很难提供正确的类型。 对于电阻器类型、是否有任何更合适且从设计上来说本质上为非电感的建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C.S.  

    感谢您关注 UC3854 PFC 控制器。  
    我建议您考虑将 UC3854A 或-54B 作为升级后的近距离替代方案。  它们几乎与 UC3854相同、但进行 了一些改进、使其更易于设计。  

    通过搜索分销商网站(例如 Arrow、Digikey、Mouser 等)查找"电流检测"、可以找到适用于高电流电流感应的非电感电阻器。  

    为了避免高功率 PFC 设计中电流检测电阻器出现高耗散、可以使用一对电流检测变压器(CT)来显著降低功耗。  
    一个 CT 置于 MOSFT 漏极路径中、另一个位于输出二极管路径中。   
    请参阅第3-279、3-280页上的应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slua144 

    此致、
    Ulrich