This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2001C:规格检查

Guru**** 2639135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2001E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397533/tps2001c-spec-check

器件型号:TPS2001C
Thread 中讨论的其他器件:TPS2001E

工具与软件:

你(们)好

您能帮助推荐可以替代 APL3553ABI 的产品吗? 需要推挽、P2P 更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    TPS2001EDBVR 是 P2P 的直接替代产品、并具有以下规格:

    1. 负载的两倍
    2. 2.7-5.5V 输入电压
    3. 最小值2.1A 最大值3.5A 电流限制
    4. 高电平有效
    5. 输出放电
    6. 反向阻断
    7. 5引脚 SOT-23

    APL3553数据表指出故障指示灯引脚 OCB 为开漏。  与我们所有的 USB 电源开关一样、TPS2001E 的 FAULT 引脚也是开漏输出。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、成

    感谢您的评论

    是否有推挽选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    旁路电容器?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、成

    是、故障引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth

    我们所有 USB 电源开关上的 FAULT 引脚均为开漏输出。

    BR、