This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755EVM-894:TPS23755

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755EVM-894, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399753/tps23755evm-894-tps23755

器件型号:TPS23755EVM-894
主题中讨论的其他器件: TPS23755

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 TPS23755进行设计、该设计严格基于 TI 的 TPS23755EVM-894参考设计。

EVM 中使用的反激式变压器是 LDT0950-50。

对于7W 12V 解决方案、是否有任何合适的替代方案?

 Coilcraft POE70P-12L_是否可以成为7W 设计的替代器件?

另外、在 BOM 750317728中、 Wurth Elektronik 作为候补成员、但 我找不到数据表。 您能通过分享产品说明书来帮助我们吗?  

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harsha、

    感谢您发送编修!

    根据匝数比和电感点 、POE70P-12L_看起来不错。 PSR 负载调节通常比 SSR 差。 如果您需要不错的负载调节、 PSR 变压器需要比 SSR 变压器更好的 AUX 和 SEC 耦合。 另外、由于 PSR 不像 DCM 零电流时间过长、因此 PSR 电感可能会更高。 您可以与 Coilcraft 进一步检查  AUX 和 SEC  耦合 系数。   

    随附750317728的数据表

    e2e.ti.com/.../750317728.pdf

    此致、

    Diang