This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:UCC21732栅极驱动器所需的 MOSFET

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400747/ucc21732-required-mosfet-for-ucc21732-gate-driver

器件型号:UCC21732

工具与软件:

专家们、您好!

我对单路 UCC21732栅极驱动器的 MOSFET 要求感到困惑。

我只需知道 SiC MOSFET UCC21732栅极驱动器支持多少功率和100KHz 开关频率即可。

谢谢!
Biruk


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biruk:

    根据您的问题、您是指多少个 SiC MOSFET?

    它取决于总栅极电荷要求、我附上了计算器工具、允许 根据不同的开关频率计算支持的最大栅极驱动器电荷。  https://www.ti.com/lit/zip/sluc695。考虑到连续运行至少25-30%的裕度、最大热性能不应超过150°C 的允许 Tj。

    希望它有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasikala、

    更清楚地说、我有一个10A UCC21732栅极驱动器和一个 SiC MOSFET (40A MOSFET、106nC 总栅极电荷)。 根据此规格、我想计算 UCC21732栅极驱动器可以驱动多少个 SiC MOSFET?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于 ron、ron_int、VDD、VEE 和 cg 等、如 XL 计算器中所示。 在馈入所有用户输入后、它将为您提供总功率需求和不同频率的 Tj。 确保到 Tj 的开关频率限制在150度(有一些余量)

    您可以根据计划使用的 N 个 FET 将 Qg 和 CG 相乘、并将 rg_int 更新为1个 FET/N 数的 rg_int。 希望它对您有所帮助。