This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:HV 引脚和 VCC 引脚以及 RVCC 引脚电源逻辑

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400624/ucc256404-hv-pin-and-vcc-pin-and-rvcc-pin-power-supply-logic

器件型号:UCC256404

工具与软件:

手册中提到 HV 引脚用于给 VCC 引脚的外部电容器充电、但根据逻辑方框图可以看到 HV 引脚未连接到 VCC 引脚、而是通过 LDO 和 RVCC 引脚连接、实际的电源逻辑是什么? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了数据表、认为控制器的工作原理如下。

    VCC 电容器将通过 HV 引脚充电、直到达到 VCCUVLOrising。

    此时、器件变为活动状态、并将 VCC 传递到通过 LDO 的 RVCC 引脚的电压。

    如果 VCC 为15.0V 或更高、它会将 VRCC 引脚调节至大约13V  

    有关 VRCC 变化的规格、请参阅下表。

    如果移除 VCC 的电源、RVCC 将保持稳定;只要 VCC >(13.45V +(13V - 12.7V)= 14.15V  、该阈值就源自 VRVCCmax (VCC = 15V)、VRCC 典型值- VRVCCmin (VCC = 13V)、VRVCC 加载30 mA。

    当 VCC 降至13V、而 VRVCC 的负载电流为0A 时、VRVCC 将为 VCC -比 VCC 低20mV 至-300mV。   

    当 VCC 降至13V 、而 VRVCC 具有30A 的负载电流时、VRVCC 将为 VCC -比 VCC 低400mV 至-600mV。   

    只要 VRVCC > VRVCCULO、VRVCC 输出就会保持有效状态。  一旦 VRVCC <或= VRVCCULO、VRVCC 就会被禁用。

    为了确保 RVCC 输出保持稳定、建议将 VCC 调节为15V

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、