This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:UC2844功能安全相关信息

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2844, UC2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399084/uc2844-uc2844-functional-safety-related-information

器件型号:UC2844
Thread 中讨论的其他器件: UC2842

工具与软件:

嗨、团队:

我发布了一个与以下 E2E 相关的公开帖子、因为客户需要发布一个公开帖子来了解此案例。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1394681/uc2844-uc2844-fmeda-and-behavior-when-opto-coupler-broken-cause-open-loop/5335887#5335887 

同样、我的客户在其需要获得 SIL2功能安全认证的产品中使用 UC2844。 (ppm ID:488187)需要 UC2844器件的一些相关信息来帮助客户通过功能安全认证。

  1. 您可以帮助生成 UC2844的 FEMA 分析文件吗?
  2. UC2844数据表提到了由于内部 T 触发器设计、该器件的最大占空比为50%、但您是否有任何测试数据表明 UC2844 dmax 安全钳位在50%以下?  例如、哪种 Vout、Iout 和 FB 条件将使该器件能够与 Dmax 一起工作?在这种情况下、我们的 Dmax 测试数据/报告是什么?
  3. 关于 UC2842、哪种内部设计使 UC2842能够实现100%占空比?  
  4. 如果我们在反激式转换器中使用 UC2842、  那么在反激式转换器中、UC2842 100%占空比是否能够保持伏秒平衡?
  5. 根据 UC2844反激式设计、当我们在满载条件下工作并且光耦合器断开(在初级侧开路)时、UC2844的行为是什么、我们如何计算反激式 Vout?

谢谢!

Yunjing

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    质量、可靠性和封装数据下载|德州仪器 TI.com

    以上链接就是我们现在拥有的链接。  

    2.

    其最大50%占空比来自其运行机制。 是的、器件在生产环境中进行了测试、以在数据表规格范围内检查其最大占空比。

    下面的方框图(以及图8-1)可以帮助您了解 dmax 的制作时间。 如果您有问题需要了解、请告诉我-在我看来、图中提供了有关何时可以制作 Damx 的清晰信息。

    3.  

    请参阅图8-1、再次让我知道您是否有问题需要理解。

    4.

    反激式缓冲电路而非 IC 可实现伏秒平衡。 请说明您对反激式转换器中的伏秒平衡有何理解-在我看来、您不明白如何实现反激式转换器。 我想您需要了解反激式的操作、尤其是如何在反激式中重置变压器。

    5.

    您需要提供电路来显示光耦合器是如何连接的、从而帮助回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我是否可以知道内部 T 触发器是否出现故障、在这种情况下 UC2844如何将 Dmax 钳位至50%? 我们能帮助分析 UC2844的此故障率和故障模式吗?

    谢谢!

    Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果内部 T 触发器发生故障、则 IC 会发生故障。 就像其他电路一样、假设 VREF 失败、IC 失败、其他描述也失败。

    可靠性数据位于 TI.com 上、您可在其中查看。 可靠性适用于整个 IC、而不是单个功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI.com 提供如下所示器件、用于确保可靠性。 这适用于 IC 所有函数。