This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620:IBIAS 和 IQVIN 的测试条件(nonsw)

Guru**** 2381170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400735/lmr43620-test-conditions-for-ibias-and-iqvin-nonsw

器件型号:LMR43620

工具与软件:

尊敬的支持团队:

为什么 VOUT 和 VOUT / FB 的电压在测试条件下不同?
它们是不是直接连接?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我想我知道混淆的地方。 "固定5.0V 输出电压"表示所用器件(即 LMR43620MB5RPER)的修整。

    为了获取 VIN/FB 和 VOUT 的"非开关"输入电流、我们会向输出端提供电压以保持 FB 为高电平、从而使器件的控制环路"相信"其正在正确调节。 这样、器件就不会进行切换、我们可以自行确定输入引脚和偏置引脚的电流消耗、而如果器件在其他情况下正常运行、这些信号将不会被隔离、  我们也无法确定这些引脚对器件整体功耗的影响。  

    谢谢!

    Joshua Austria.