This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:电源管理论坛

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399885/bq25756-power-management-forum

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750、BQ25820

工具与软件:

你(们)好  

我的客户想使用 BQ25756。

原理图如下所示  

在 它们的用例中、Vin 将 始终大于9V、电池是单节锂离子电池。

因此、在此应用中、BQ25756将仅以降压模式运行。

在仅降压模式应用中、我们是否仍然需要 Q3和 Q4? 如果我们没有 Q3和 Q4、充电器是否仍能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    感谢您在这方面的努力。 如果没有全部4个开关 FET、BQ25756将无法工作。

    您可以改用 BQ25820。 BQ258520是 BQ25750的仅降压版本、可以在没有电源路径 FET 的情况下工作。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦