This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:4kV 浪涌测试

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400823/tps23730-4kv-surge-test

器件型号:TPS23730

工具与软件:

尊敬的专家:

客户使用了 TPS23730并对 PSE 注入器进行了4kV 浪涌测试、系统将重新启动。 如果 PSE 注入器更改 TPS23730的直流48V 电压并再次进行浪涌、则 PD 侧系统不会重新启动。

我是否可以知道应用手册 《PoE 电源设备的雷电浪涌注意事项》: 在连接 PSE 和 PD 的情况下进行测试的器件、还是仅在 PSE 独立的情况下进行测试?  

在 PD 方面有什么改进的可能吗?  

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    感谢您发送编修!  

    -您能绘制一个简化的图表来显示脉冲电压(+和-)连接在哪个位置? 可以在两个连接点之间添加 CM 扼流圈、以增加阻抗并降低浪涌电流

    -在浪涌测试期间,您是否观察到 PSE 关闭了端口? 如果直流48V 电路可以正常工作而 PSE 注入器无法正常工作、则 PSE 注入器的 ESD 耐用性也可以得到提高。

    - 如果需要,您能分享原理图吗?

    此致、

    Diang