This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:是否可以将裸锂聚合物电池连接到 BQ25185DLHR?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400769/bq25185-can-a-bare-lithium-polymer-cell-be-connected-to-the-bq25185dlhr

器件型号:BQ25185
Thread 中讨论的其他器件:BQ2980

工具与软件:

您好!  

因此、对于设计、我们打算使用未集成保护电路的电池。  根据数据表、BQ25185DLHR 似乎具有:  

  • 电池欠压保护(BUVLO)
  • 电池短路保护(BATSC)
  • 电池过流保护(BATOCP)

是否需要额外的电路、或者这是否足够?

提前感谢您提供任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swen:

    为了实现安全运行、我们通常建议使用与电池一致的保护电路、但这些保护功能应该可以帮助实现这一点。 我会 与电池制造商确认、这些是在您的设备中要保护的主要规格。

    我要注意的一点是、如果电池放电至低于特定水平、BUVLO 保护将禁用放电、但它无法完全消除电池静态电流、因此电池将继续放电(尽管非常缓慢)。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  
    非常感谢您的快速回复。  
    您会建议哪种单节电池充电芯片、没有集成保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swen:

    通常、该响应是针对电池充电器给出的。 具体的充电芯片将基于电池容量、化学成分、输入特性和所需功能等规格。

    如果您的电芯没有集成保护电路、您可以考虑在电路板上放置一个分立式电路、例如 BQ2980。

    此致、

    Juan Ospina