This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713:TLV71310PQDBVRQ1

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400345/tlv713-tlv71310pqdbvrq1

器件型号:TLV713

工具与软件:

你好

我将使用 TLV71310PQDBVRQ1、以从1.8V 生成1.0V 电压。当我在 VIN 和1.8V (最大输出电流仅为130mA)之间放置磁珠时、在移除磁珠后、输出电流可以达到150mA。

磁珠器件型号为:BLM15AG601SH1D、采用磁珠时 VIN 引脚电压稍低、但仍高于1.7V、您是否知道磁珠影响最大电流的原因?

谢谢

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    感谢您的提问。

    请允许我在1-2个工作日内给您回复。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    系统的使用频率是多少? 在不同频率下、铁氧体磁珠作用为电感、电阻或电容。 这可能是您在电流上看到扼流圈的原因。

    请在您有空时告诉我。

    谢谢!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah

    我将 CC 模式用于负载、即使像扼流圈一样、没有理由影响最大电流

    谢谢

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    您在哪里感应电流?

    尝试测量铁氧体磁珠前的电流。

    还要尝试测量铁氧体磁珠上的压降。

    铁氧体磁珠两端将会有电压降。 有电流穿过铁氧体磁珠、因此该电路类似于电阻分压器。  

    我假设这可能是您看到铁氧体磁珠后电流较小的原因。

    此致!

    Hannah