This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:LMZ31710:Cin 要求

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400829/lmz31710-lmz31710-cin-requirement

器件型号:LMZ31710

工具与软件:

TI 人好

我在数据表7.3.4.2中看到 Cin 有一些要求。

我看到有人建议添加该非陶瓷电容来提高负载调整率、但我的客户使用的是 DDR、FPGA 等敏感电源设备。

因此、我建议客户使用陶瓷电容并联而不是该非陶瓷电容。 有哪些风险?  

为什么非陶瓷电容会使负载调整率增加?μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘玉喜

    输入端的非陶瓷电容器用于响应负载瞬态的储能。  使用陶瓷电容器的风险是输入电容器与为输入供电的电源的源电感谐振。  如果非陶瓷输入电容器的 ESR 较高、则可能没有足够的阻尼来防止输入谐振。

    如果有一个与输入串联的铁氧体磁珠、提供足够的阻尼来缓解输入电源谐振、通常可以解决该风险。

    谢谢你

    救世主