This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:300mA 不带输出放电建议的1.2V/LDO

Guru**** 2515135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV743P, TLV702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400842/tlv743p-1-2v-300ma-ldo-without-output-discharge-recommendation

器件型号:TLV743P
主题中讨论的其他器件: TLV702

工具与软件:

嗨、团队:

客户获得了以下 LDO 要求、您可以帮忙推荐吗?

VIN = 1.8V ~ 4.4V;

300mA = 1.2V/VOUT

无输出放电;

您能帮助推荐合适的解决方案吗?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TLV70212DBVR 是这里的不错替代器件、因为它与采用 SOT-23封装的 TLV743P 引脚对引脚兼容。 下面的快速规格比较:

      TLV702 TLV743P
    Iout (最大值)(A) 0.3. 0.3.
    输入电压(最大值)(V) 5.5. 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 2. 1.4.
    输出电压(最大值)(V) 4.75 3.3.
    输出电压(最小值)(V) 1.2. 1.
    固定输出选项(V) 1.2、1.5、1.8、2.5、2.8 2.9、3、3.1、3.3、3.5、 3.6、3.7、4.3、4.5、4.75 1、1.05、1.1、1.2、1.5、 1.8、2.5、2.8、2.85、3、 3.3.
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    51. 28.
    噪声(uVrms) 48. 120
    准确度(%) 2. 1.4.
    过压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    220 122.
    Iq (典型值)
    mA
    0.03. 0.034
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷
    热阻
    R θ θJA (°C/W)
    249. 219.
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 5mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5)、2mm2:1.5 x 1.5 (WSON|6) 5mm2:1.6 x 2.9 (SOT-23|5)、1mm2:1 x 1 (X2SON|4)

    此致、

    Andres