This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:为系统电源使用单独的稳压器

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400785/bq25570-using-a-separate-regulator-for-system-power

器件型号:BQ25570
Thread 中讨论的其他器件: BQ25505BQ25504

工具与软件:

您好!

我要设计一个具有周期性峰值电流要求的系统、电流约为1.1A。 我能否对其进行设计、以便系统电源由另一个稳压器提供、并且 BQ25570仅负责为电池充电? 在这种情况下、我是否应该使 VOUT 和 LBUCK 保持未连接状态、并将 EN 和 VOUT_EN 接地?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看 BQ25505和 BQ25504、因为它们没有系统稳压器。

    此致、

    Mike Emanuel