This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图审阅

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398966/bq77915-schematic-review

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好、E2E 专家、  

上帝日。

如果您能查看随附的原理图以了解任何必要的更正或改进、我将不胜感激。

此原理图以 PDF 格式附加到下一条消息、其中包含规格列表。

您检查该原理图的专业知识对于确保设计满足指定要求非常重要。 如果您有任何建议或更正、我将感谢您提供反馈。

系统规格如下:

电池组电压范围:14V - 12V
电芯正常充电电压:4.2V
电芯截止电压:2.8V
过流跳闸点:3.5A
最高环境温度:在40°C 附近(外壳内部约为38°C)
电芯配置:选择此项可在系统工作范围内提供4.5Ah
电芯均衡:需要一个大约为终止电流10%的电流
故障恢复时的负载移除:需要
(允许通过连接充电器进行恢复、因为电池组的应用无法轻易地断开负载)

e2e.ti.com/.../BMS7791501.pdf

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    反馈:

    • R25应为10M Ω
    • R30应为3m Ω
      • R27应并联一个二极管和一个额外的直列式引脚电阻器。
    • 建议使用 FET 栅极-源极上的齐纳二极管来保护 MOSFET 免受瞬态影响。

    我建议查看 EVM 原理图以获取一些指导!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    你好。

    我注意到您建议更改电阻 R25和 R30。 您能否解释一下为什么需要进行这些更改、以及这些电阻器的哪些特定属性已更改? 了解这些调整背后的原因将帮助我在将来更好地运用您的指导。

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    Luis 将于明天返回办公室来回答您的问题。 感谢您的耐心。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    这有助于最大限度地降低器件的功耗。 我们在 EVM 中使用这些值。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon