This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BMS AFE 电芯电压读数问题(偏移)

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398074/bq76940-bms-afe-cell-voltage-reading-issue-offset

器件型号:BQ76940

工具与软件:

BMS AFE 电芯电压读数问题、 IN (BQ76940) 14电芯电压读数 cell1至 cell10正在读数一些电压、

电池11至14与电池1至电池10之间具有大约20mV 的偏移。  对于 AFE 和 BMS、我对这种情况会发生感到担忧  

是什么导致了该失调电压问题、我们如何导通 RCA?

我附上了数据的一些参考图像  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rohsik

    明天我会再找你的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rohsik

    该器件具有三个内部裸片、因此它们可能彼此不同。 该失调电压在不同的 IC 上是否一致?

    还需要分享您的原理图、以便我进行审阅?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在等待您对此问题的意见、请帮助我处理 RCA 问题、并告诉我根据数据表可能有哪些情况。这些 IC 已进行出厂校准、我们是否需要再次进行校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roshik:

    感谢您的耐心。  这位工程师 将于明天回来解答您的问题。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rohsik

    我不知道什么是 RCA、你能解释吗?

    通常、这些不需要校准、但您可以对其进行校准、以尽可能获得最佳精度。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon