This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:电池只运行5个周期、但 SOH 不是100%、它看起来是97%或98%

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400636/bq27z561-the-battery-only-run-5-cycles-but-soh-is-not-100-it-looked-97-or-98

器件型号:BQ27Z561

工具与软件:

当电池只运行5个周期时 SOH 显示不是100%,它显示97%或98%,我不知道它是否正常,附件是 gg 文件和 loope2e.ti.com/.../bq27z561.xlsxe2e.ti.com/.../4GOLDEN.gg.csv 的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅此 E2E 主题 、我认为它会对您在此处提出的问题有所帮助。  

    此致、  

    Robert。