This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:初始化问题:WON't DISCHARGE

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400011/bq28z610-initialization-problem-won-t-discharge

器件型号:BQ28Z610
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ25895

工具与软件:

我有一个使用610作为电池电量监测计的设计。 我还无法让它放电。 它最初不会充电、但我已经过去了。 我已经连接了 Battery Management Studio。  我使用的是3.7V 锂聚合物 电池。 我提供了寄存器的屏幕截图和一个显示数据存储器的 gg 文件。 我看到设置了 CUV 误差、但电池电压显示为3.7V、而 CUV 阈值为2500。 我安装了 ChemID 1643、因为它是 LiPo、但它肯定不完全正确。 我需要使其放电才能运行 SLUA777中描述的学习周期。

您看到什么明显的东西了吗? 如何清除 CUV?

L

 e2e.ti.com/.../wg610.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck、您好!  

    您能否为我提供突出显示所述行为的 bqStudio 日志文件?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个与 Battery Management Studio 一起录制的日志文件。 系统连接了3.7V 电芯、但连接后不会启动。 我必须(通过 BQ51013BRHLR 和 BQ25895)施加充电电压来使一切启动。  当施加该电压时、我从610获取数据。 即使电池已充电(3.8v)、放电 FET 也会阻断电池的电流。 我们已根据参考检查了原理图、一切看起来都很好。

    e2e.ti.com/.../wg_5F00_610.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chuck、  

    您的问题可能是由设置的 CUV 保护引起的。 如果设置了 CUV 保护、则 DSG FET 将打开、并将阻止您进一步放电。 我建议参考器件 TRM、了解要清除 CUV 保护、需要满足的条件。  

    此致、  

    Robert。